DUG_Multiwire Puck Dimmer_WSE-01

Laitteen nollaaminen

Voit palauttaa laitteen tehtaan oletusasetuksiin manuaalisesti.
  1. Paina asetus-/nollauspainiketta lyhyesti 3 kertaa (< 0,5 s) ja paina sitten pitkään asetus-/nollauspainiketta kerran (> 10 s).
    Tai
    Paina mekaanista painiketta -1 lyhyesti 3 kertaa ja paina sitten painiketta pitkään kerran 10 s.

  2. LED alkaa vilkkua punaisena 10 s kuluttua, vapauta silloin painike.
    HUOMAUTUS: Kaikki konfigurointitiedot, käyttäjätiedot ja verkkotiedot on poistettu.
      LED lakkaa vilkkumasta, kun laitteen nollaus on onnistunut.
      Laite käynnistyy uudelleen ja vilkkuu vihreänä muutaman sekunnin ajan.
    QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

    Auttoiko tämä?