DUG_ITRV_WSE-01

Om enheten

Wiser-radiatortermostat (nedan kallad Termostaten) använder integrerade temperatursensorer för att styra vattenflödet genom en radiator och därmed reglera temperaturen i ett rum. Måltemperaturen och kopplingstiderna ställs in i Wiser by SE-appen.

Anpassa uppvärmningen av hemmet genom att lägga till termostaterna i ditt Wiser-system. Det möjliggörsmidigreglering genom anpassade scheman och unika temperaturer för varje rum. Uppgradering till individuell rumsstyrning kanspara 18% på energiförbrukningen. Termostater ger bästa komfort och bekvämlighet samt är praktiska att använda.

Avsedd användning:

  • Individuell rumsstyrning

  • Mobil styrning när och var som helst med Wiser by SE-appen

  • Värmeförstärkningsläge för enkel och bekväm drift

Diagram över driftelement

  1. 3 status-LEDar

  2. Vridbart lock

  3. Kromad mutterring

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?