DUG_ITRV_WSE-01

Använda värmeförstärkningssläget

Vid användning av värmeförstärkningssläget ökas börvärdet med 2º C från det aktuella temperatur för rummet.
Så här använder du förstärkningsläget:
  1. startsidan trycker du på Alla enheter > Radiatortermostat.
  2. På kontrollpanelssidan för enheten markerar du knappen .
  3. I snabbmenyn väljer du Värmeförstärkningstid (A) och trycker på Bekräfta.
    OBSERVERA:
    • Värmeförstärkningens varaktighet är som standard 1 timme.

    • Skjutreglaget kan användas i värmeförstärkningssläget.

    • Värmeförstärkningssläget avbryts automatiskt när prestandaökningstiden är slut.

    • Om den aktuella temperaturen 28,5º C–29,5º C ställer värmeförstärkningssläget in den högsta temperaturen (30º C).

  4. Om du vill avaktivera förstärkningsläget manuellt går du tillbaka till kontrollpanelssidan och trycker på .
  5. På snabbmenyn du på Av (B) och på Bekräfta.
    OBS: Värmeförstärkningssläget slås Av om du manuellt ställer in enhetens börvärde eller ändrar temperaturen genom appens skjutreglage till ett värde under den aktuella temperaturen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?