DUG_ITRV_WSE-01

Ställa in rumstemperaturen manuellt

Rumstemperaturen kan höjas/sänkas manuellt genom att vrida termostatens lock.

Vrid termostatlocket:

  • I riktningen ”+” för att öka temperaturbörvärdet. Den röda LED-indikatorn tänds i 5 sekunder.

  • I riktningen ”-” för att sänka temperaturbörvärdet. Den blå LED-indikatorn tänds i 5 sekunder.

När termostatlocket vrids ökar/minskar börvärdestemperaturen med 2 °C från det aktuella temperaturbörvärdet för rummet. Prestandaökningen är aktiv i 1 timme.

OBS: Om börvärdestemperaturen redan är mer än 2 °C över eller under rumstemperaturen ändrar inte prestandaökningen börvärdestemperaturen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?