DUG_ITRV_WSE-01

Ställa in rumstemperaturen med appen

Genom att använda Wiser by SE-appen kan rumstemperaturen höjas/sänkas.
OBS: Du kan endast justera rumstemperaturen genom kontrollpanelen i termostatgruppen.
  1. Startsidan trycker du på Alla enheter > Radiatortermostater.
  2. På kontrollpanelssidan kan du göra något av följande för att justera temperaturen (A):
    • Tryck på ”+” eller ”-” för att öka/minska temperaturbörvärdet.
    • Dra skjutreglaget uppåt/nedåt för att öka/minska temperaturbörvärdet.

  3. Om du drar skjutreglaget till det nedersta läget visas enheten som AV (B) på kontrollpanelssidan, men enheten arbetar med ett börvärde på 4°C.
    OBSERVERA:
    • Radiatortermostat-börvärdestemperaturen ligger mellan 4°C och 30°C.

    • Varje tryckning på ”+/-” höjer eller sänker börvärdestemperaturen med 0,5°C.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?