DUG_Wiser Smart Plug_WSE_01

Exemplo de uma automatização

Esta demonstração mostra como criar uma automatização para obter uma notificação na sua aplicação quando o consumo total de energia do dispositivo ligado à tomada é de 50 kWh.
  1. Vá para Automação > + para criar uma automação.
  2. Toque em Editar nome, introduza o nome da automatização e toque em Guardar.
    SUGESTÃO: Pode escolher a imagem de capa que melhor representa a sua automação tocando .
  3. Toque em Adicionar condição > Quando o estado do dispositivo se altera > Tomada Smart.
  4. Toque em Consumo diário, selecione o valor do consumo de energia total (A) e toque em Seguinte.
    SUGESTÃO: Pode definir o valor do consumo de energia como 50 kWh.

  5. Toque em Adicionar tarefa > Enviar notificação e selecione Notificações (B) e, em seguida, toque em Seguinte.

  6. Na página Definições de automatização, toque em Guardar.

    Quando a automatização é guardada, é visível no separador Automatização. Pode tocar no botão ativar/desativar na automatização para a ativar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?