DUG_Wiser Smart Plug_WSE_01

Criar uma automatização

Uma automatização permite-lhe agrupar várias ações que normalmente são realizadas em conjunto, acionadas automaticamente ou em horas agendadas. Através da aplicação Wiser, pode criar automatizações com base nas suas necessidades.
Para criar uma automatização:
  1. Na página Página inicial, toque no .
  2. Vá para Automação > + para criar uma automação.
  3. Toque em Editar nome, introduza o nome da automatização (A) e toque em Guardar.
    SUGESTÃO: Pode escolher a imagem de cobertura que representa a sua automação tocando .

  4. Toque em Qualquer condição cumprida para selecionar qualquer um dos tipos de condição (B):
    • Todas as condições são cumpridas - A automação é acionada quando todas as condições são cumpridas.
    • Qualquer condição é cumprida - A automação é acionada quando pelo menos uma condição é cumprida.

  5. Toque em Adicionar Condição para visualizar o menu de deslizamento.
  6. No menu Adicionar Condição, pode escolher uma ou todas as opções seguintes (C):
    • Quando o tempo muda - Permite selecionar as diferentes definições meteorológicas
    • Horário - Permite definir a hora e o dia
    • Quando o estado do dispositivo muda - Permite selecionar o dispositivo e a respetiva função
    Nota: É possível adicionar uma ou mais condições usando .

  7. Toque em Quando o estado do dispositivo se altera > Tomada Smart e selecione qualquer uma ou todas as funções:
    • Smart Plug - Ligue/desligue a ficha (D).
    • Potência (W) - O valor de carga em tempo real do dispositivo ligado (E)
    • Consumo diário (kWh) - O valor total do consumo energético diariamente (F)
    • Consumo Mensal (kWh) - O valor total do consumo de energia mensal (G)
  8. Toque em Adicionar tarefa para abrir o menu deslizante.
  9. No menu Adicionar tarefa, pode escolher uma ou todas as opções seguintes (H):
    • Executar o dispositivo - Selecione os dispositivos que pretende acionar.
    • Momento ou Automatização - Selecione o momento em que pretende acionar ou selecione a automatização que pretende ativar ou desativar.
    • Enviar notificação - Ativar notificação para a automatização.
    • Atraso - Permite definir o tempo de atraso.
    NOTA: É possível adicionar uma ou mais ações utilizando .

  10. Toque em Período efetivo para definir o intervalo de tempo para a automatização. Pode selecionar qualquer uma das seguintes opções (I):
    • Todo o dia - 24 horas
    • Dia - Do nascer ao pôr do sol
    • Noite - Do pôr do sol ao nascer do sol
    • Personalizado - Período de tempo definido pelo utilizador

  11. Depois de definir todas as ações e condições, toque em Guardar.
    Quando a automatização é guardada, é visível no separador Automatização. Pode tocar no botão ativar/desativar na automatização para a ativar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?