DUG_Wiser Smart Plug_WSE_01

Informações técnicas

Alimentação

CA 230 V, 50 Hz

Potência nominal

Tipo de carga Valor da carga

LED

100 W
300 W
500 W
3680 W
3680 W

Corrente nominal

16 A

Stand-by

Máximo 0,5 W

Temperatura de funcionamento

0 °C a 35 °C

Condutor neutro

Necessário

Proteção de circuito

disjuntor de 16 A

Classificação IP

IP20

Frequência de operação

2405 - 2480 MHz

Potência máx. de radiofrequência transmitida

8,2 dBm

Dimensões do produto

(A X L X P)

60 X 60 X 65 mm

Protocolo de comunicação

Certificado Zigbee 3.0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?