DUG_Wiser Smart Plug_WSE_01

Indicações de LED

Emparelhamento

Ação do utilizador

Indicação LED

Estado

Prima o botão de operação 3 vezes

O LED pisca a laranja, uma vez por segundo.

O modo de emparelhamento fica ativo durante 30 segundos. Quando o emparelhamento estiver concluído, o LED pisca a verde por algum tempo, antes de desligar.

Redefinição

Ação do utilizador

Indicação LED

Estado

Prima o botão de operação 3 vezes e mantenha-o premido uma vez por > 10 s.

Passados 10 s, o LED começa a piscar a vermelho.

O dispositivo está no modo de redefinição. Será redefinido para as configurações de fábrica após 10 segundos. O dispositivo é então reiniciado e o LED começa a piscar a verde antes de Desligar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?