DUG_EVlink_WH-06

Af hensyn til din sikkerhed

FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUE
  • Udstyret må kun installeres, idriftsættes, efterses og vedligeholdes af kvalificerede fagfolk.
  • Opladeren, kablet og stikket skal kontrolleres regelmæssigt for at konstatere eventuelle skader (visuel inspektion).
  • Hvis opladeren er beskadiget, skal den straks slukkes og udskiftes.
  • Opladeren må ikke åbnes eller ændres.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
ADVARSEL
RISIKO FOR PERSONSKADE
  • Brug ikke forlængerkabel for at tilslutte opladeren til det elektriske køretøj.
  • Tilslut ikke andre typer belastninger til opladeren (elværktøj osv.). Tilslut kun elektriske køretøjer eller opladningsudstyret.
  • Fjern ikke opladningsstikket fra det elektriske køretøj med magt, da det er mekanisk låst.
  • Undgå, at stikket kommer i kontakt med varmekilder, snavs eller vand.
  • Når du bruger en integreret oplader til at oplade din elektriske bil, skal du læse tips og instruktioner vedrørende køretøjet grundigt.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
FORSIGTIG
RISIKO FOR BESKADIGELSE AF LADESTATIONEN
Rengør aldrig ladestationen ved at sprøjte vand på den (haveslange, højtryksrensere osv.)
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?