DUG_EVlink_WH-06

Pour votre sécurité

DANGER
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D’EXPLOSION OU DE COUP D’ARC
  • Seul un personnel qualifié est autorisé à effectuer l’installation, la mise en service, l’entretien et la maintenance de cet équipement.
  • Le chargeur, le câble et le connecteur doivent être vérifiés régulièrement par pour détecter tout dommage potentiel (inspection visuelle).
  • Si le chargeur est endommagé, il doit être immédiatement mis hors tension et remplacé.
  • N’ouvrez pas et ne modifiez pas le chargeur.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVERTISSEMENT
RISQUE DE BLESSURE
  • N’utilisez pas de câble de rallonge pour raccorder le chargeur au véhicule électrique.
  • Ne raccordez aucun autre type de charge au chargeur (outils électriques, etc.). Ne connectez que des véhicules électriques ou leur équipement de charge.
  • N’utilisez pas la force brute pour débrancher le connecteur de charge du véhicule électrique, car il est verrouillé mécaniquement.
  • Empêchez le contact du connecteur avec toute source de chaleur, saleté ou eau.
  • Lors de l’utilisation d’un chargeur intégré pour charger votre voiture électrique, veuillez lire attentivement les conseils et les instructions concernant le véhicule.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
ATTENTION
RISQUE D’ENDOMMAGEMENT DE LA STATION DE RECHARGE
Ne nettoyez jamais le point de charge en le pulvérisant avec de l’eau (tuyau d’arrosage, nettoyeurs haute pression, etc.)
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?