DUG_EVlink_WH-06

Zu Ihrer Sicherheit

GEFAHR
GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN
  • Die Anlage darf nur von qualifiziertem Personal installiert, in Betrieb genommen, repariert und gewartet werden.
  • Das Ladegerät, das Kabel und der Stecker müssen regelmäßig überprüft werden, um mögliche Schäden zu erkennen (Sichtprüfung).
  • Sollte das Ladegerät beschädigt sein, muss es sofort ausgeschaltet und ausgetauscht werden.
  • Das Ladegerät darf weder geöffnet noch verändert werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
WARNUNG
VERLETZUNGSGEFAHR
  • Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, um das Ladegerät mit dem Elektrofahrzeug zu verbinden.
  • Schließen Sie keine anderen Lasten an das Ladegerät an (Elektrowerkzeuge usw.). Schließen Sie nur Elektrofahrzeuge oder deren Ladegeräte an.
  • Ziehen Sie den Ladeanschluss des Elektrofahrzeugs keinesfalls mit roher Gewalt heraus, da er mechanisch verriegelt ist.
  • Der Stecker darf nicht mit Wärmequelle, Schmutz oder Wasser in Berührung kommen.
  • Wenn Sie ein integriertes Ladegerät verwenden, um Ihr Elektroauto aufzuladen, lesen Sie bitte sorgfältig die Tipps und Anweisungen für das Fahrzeug.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
VORSICHT
GEFAHR EINER BESCHÄDIGUNG DER LADESTATION
Reinigen Sie den Ladepunkt niemals durch Besprühen mit Wasser (Schlauch für Gartenbewässerung, Hochdruckreiniger usw.)
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?