DUG_EVlink_WH-06

För din säkerhet

FARA
RISK FÖR ELSTÖT EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE
  • Utrustningen får endast installeras, tas i drift, servas och underhållas av behörig personal.
  • Laddaren, kabeln och kontakten måste kontrolleras regelbundet för att upptäcka eventuella skador (visuell inspektion).
  • Om laddaren är skadad måste den omedelbart stängas av och bytas ut.
  • Öppna eller ändra inte laddaren.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
VARNING
RISK FÖR PERSONSKADOR
  • Använd ingen förlängningskabel för att ansluta laddaren till elfordonet.
  • Anslut inga andra typer av laster till laddaren (strömverktyg, etc.). Anslut endast elfordon eller deras laddningsutrustning.
  • Använd inte våld för att koppla ur laddningskontakten från elfordonet eftersom den är mekaniskt låst.
  • Låt inte kontakten komma i kontakt med värmekällor, smuts eller vatten.
  • När du använder en integrerad laddare för att ladda elbilen ska du läsa fordonets tips och instruktioner noggrant.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
OBSERVERA
RISK FÖR SKADOR PÅ LADDNINGSSTATIONEN
Rengör aldrig laddningspunkten genom att spruta vatten på den (slang för trädgårdsbevattning, högtryckstvättar, etc.)
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?