DUG_EVlink_WH-06

Para sua segurança

PERIGO
PERIGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉCTRICO
  • O equipamento deve ser instalado, colocado em funcionamento, alvo de manutenção e somente por pessoal qualificado.
  • O carregador, o cabo e o conector devem ser verificados com regularidade para detetar qualquer potencial dano (inspeção visual).
  • Caso o carregador esteja danificado, ele deve ser desligado e substituído de imediato.
  • Não abra nem modifique o carregador.
O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.
ATENÇÃO
RISCO DE FERIMENTOS
  • Não utilize qualquer cabo de extensão para ligar o carregador ao veículo elétrico.
  • Não ligue nenhum outro tipo de cargas ao carregador (ferramentas elétricas, etc.). Ligue unicamente veículos elétricos ou os seus equipamentos de carregamento.
  • Não utilize força bruta para desligar o conector de carregamento do veículo elétrico, dado que está mecanicamente bloqueado.
  • Evite que o conector esteja em contacto com fontes de calor, sujidade ou água.
  • Ao utilizar um carregador integrado para carregar o seu carro elétrico, leia atentamente as sugestões e instruções do veículo.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos no equipamento.
CUIDADO
RISCO DE DANIFICAR A ESTAÇÃO DE CARREGAMENTO
Nunca limpe o ponto de carregamento, pulverizando-o com água (mangueira para regar o jardim, máquina de limpeza de alta pressão, etc.)
O não cumprimento destas instruções pode resultar em lesões ou danos no equipamento.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?