DUG_EVlink_WH-07

Acerca do dispositivo

A EVlink Home Smart (também designada Carregador VE) proporciona aos proprietários de casa uma experiência de carregamento simples e inteligente. Esta estação de carregamento é um aparelho elétrico que fornece energia elétrica para carregar veículos elétricos de ligar à corrente “plug-in” para áreas interiores e exteriores privadas. A aplicação Wiser para gestão de energia residencial permite um acesso fácil para monitorizar e controlar remotamente a experiência de carregamento. Programe o seu carregamento para utilizar a opção de carregamento de energia renovável. Isto ajuda os proprietários a otimizar o consumo a evitar excedentes de energia e reduzir a pegada de carbono.

A EVlink Home Smart, quando instalada com o Módulo Anti-disparo, fornece-lhe uma solução completa e uma melhor experiência de utilizador na gestão da carga de energia. Para obter mais informações, consulte Sistema Anti-disparo EVlink Home

Elementos de operação

EVH4AxxN2, EVH4AxxN400F

EVH4AxxNC

  1. Calha de enrolamento do cabo

  2. Botão Stop

  3. Indicador do estado do LED

  4. Tomada de carregamento

  1. Calha de enrolamento do cabo

  2. Botão Stop

  3. Botão de desbloqueio do conector

  4. Indicador do estado do LED

  5. Estação base do conector de carregamento

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?