DUG_EVlink_WH-07

Acerca del dispositivo

EVlink Home Smart (también denominado cargador VE) proporciona la posibilidad de cargar su vehículo en casa de forma fácil e inteligente. Esta estación de carga es un aparato eléctrico que suministra energía eléctrica para cargar vehículos eléctricos enchufables en áreas privadas interiores y exteriores. La aplicación Wiser, que se encarga de la gestión de energía residencial, permite un fácil acceso para supervisar y controlar el proceso de carga de forma remota. Programe todo el proceso para aprovechar la opción de carga de energía renovable. De esta forma, optimizará el consumo, evitará los sobrecostes energéticos y reducirá la huella de carbono.

Al instalar EVlink Home Smart con el módulo Anti-Tripping obtendrá una solución integral y una mejor experiencia de usuario gestionando la carga de energía. Para obtener más información, consulte Sistema Anti-Tripping EVlink Home

Elementos de funcionamiento

EVH4AxxN2, EVH4AxxN400F

EVH4AxxNC

  1. Ranura para enrollar el cable

  2. Botón de parada

  3. Indicador LED de estado

  4. Toma de carga

  1. Ranura para enrollar el cable

  2. Botón de parada

  3. Botón de desbloqueo del conector

  4. Indicador LED de estado

  5. Puerto del conector de carga

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?