DUG_Odace Shutter_WH-08

À propos de l’appareil

Vous pouvez utiliser l’interrupteur de commande de volet connecté (ci-après dénommé interrupteur de commande de volet) pour commander un moteur de store ou de volet roulant équipé d’un interrupteur de position finale.

Options de commande

Contrôle à domicile avec l’application Wiser Home : Pour contrôler l’interrupteur de commande de volet via l’application Wiser, vous aurez besoin de la passerelle Wiser. Reportez-vous à Appairage de l’appareil avec la passerelle Wiser

Fonctionnement direct : Vous pouvez toujours commander l’interrupteur de commande de volet directement sur site. Vous pouvez également le connecter avec des boutons-poussoirs mécaniques doubles. Reportez-vous à la section Fonctionnement manuel.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.