DUG_Odace Shutter_WH-08

Réinitialisation de l’appareil

Vous pouvez réinitialiser manuellement l’équipement à ses valeurs par défaut.

Appuyez brièvement 3 fois (<0,5 s) sur le bouton-poussoir, puis appuyez une fois (>10 s) sur le bouton-poussoir.
Le voyant clignote en rouge au bout de 10 s, puis relâchez le bouton-poussoir.

Une fois la réinitialisation réussie, la LED cesse de clignoter. Ensuite, l’appareil redémarre et clignote en vert pendant quelques secondes.

NOTE: Après la réinitialisation, la LED devient orange, indiquant que l’appareil est prêt pour l’appairage.


Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.