DUG_Odace Shutter_WH-08

Mode Confort Saisonnier

Le mode Confort Saisonnier utilise la température prévue d’un lieu ou les informations des capteurs de lumière et de température pour déterminer la température d’une pièce et y maintenir une température souhaitée en ouvrant ou en fermant les volets.

Il s’agit d’une solution qui maintient efficacement la température souhaitée d’une pièce quelle que soit la saison :
  • Hiver : En hiver, les volets restent ouverts pendant la journée et sont fermés après le coucher du soleil. Cela permet d’utiliser la chaleur naturelle maximale pour maintenir la température ambiante souhaitée.

  • Été : En été, les volets se ferment pendant la journée de sorte que la température souhaitée est maintenue dans une pièce tout en offrant un niveau adéquat de lumière à l’intérieur de la pièce.

  • Mi-saison : En dehors de l’été et de l’hiver :

    • Si la température la plus élevée de la journée atteint 22 °C ou plus, le mode Confort Saisonnier fait fonctionner les volets comme en été.

    • Si la température la plus élevée de la journée est inférieure à 22 °C, le mode Confort Saisonnier fait fonctionner les volets comme en hiver.

Le mode Confort Saisonnier adapte son fonctionnement selon les appareils disponibles dans votre système, offrant trois niveaux d’efficacité de l’algorithme. Chaque niveau améliore le confort et les économies d’énergie en intégrant des sources de données supplémentaires :

  • Niveau de base - Contrôle basé sur l’heure et l’emplacement géographique :

    À ce niveau, il utilise l’emplacement géographique de votre domicile et l’heure de la journée pour gérer automatiquement les volets en fonction des heures estimées de lever et de coucher du soleil. Cela permet de maintenir la lumière et la température optimales à votre domicile. Ce niveau est idéal pour les utilisateurs qui recherchent une solution simple et automatisée, sans capteurs supplémentaires.

  • Niveau amélioré - Température - Optimisation pilotée :

    À ce niveau, il utilise la température intérieure et extérieure locale en plus de l’heure et de l’emplacement géographique de votre domicile. Il gère les volets de manière dynamique en fonction des conditions de température en temps réel pour améliorer le confort.

  • Niveau avancé - Optimisation haut de gamme avec capteurs de luminosité :

    À ce niveau, il améliore encore la gestion des volets en utilisant l’intensité lumineuse en temps réel mesurée par les capteurs de mouvement extérieurs et la température intérieure et extérieure.

    Il offre une efficacité maximale en adaptant les mouvements des volets en fonction de la température réelle et de la lumière naturelle, plutôt que de ne se baser que sur les heures estimées de lever/coucher du soleil.

SUGGESTION: Choix du niveau approprié pour le fonctionnement des volets :

Le mode Confort Saisonnier s’adapte aux appareils installés dans votre système. Même si vous ne disposez pas de tous les capteurs requis, vous pouvez toujours bénéficier de cette fonctionnalité à un niveau de base. Cette approche flexible vous garantit un confort et une efficacité énergétique optimisés, quelle que soit la configuration de votre système.

Cependant, pour obtenir de meilleurs résultats, nous vous recommandons d’utiliser l’ensemble complet des appareils compatibles.


NOTE: Le mode Confort Saisonnier fonctionne avec précision lorsque les capteurs de température intérieure et extérieure (capteur de température/d’humidité) et les capteurs de mouvement extérieurs sont installés au domicile.
IMPORTANT: Les indices de protection IP des capteurs utilisés pour le mode Confort Saisonnier sont les suivants :

Capteurs Indice de protection IP
Capteur de mouvement extérieur Le IP66 - Le capteur est protégé contre la pénétration d’eau et de poussière.
Capteur de température/d’humidité Le IP20 - Le capteur est protégé contre l’intrusion d’objets solides supérieurs à 12 mm.

Par conséquent, ils doivent être installés à un endroit approprié au domicile.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.