DUG_Odace Shutter_WH-08

Calibrage du volet avec l’application Wiser

Le moteur du volet est fourni à l’état non calibré. Chaque moteur de volet nécessite une durée différente pour terminer le mouvement d’ouverture/fermeture (c.-à-d. bout à bout).

IMPORTANT:
  • Il est nécessaire de sélectionner le type d’appareil et de définir la durée d’ouverture/fermeture avant de procéder au calibrage des volets. Reportez-vous à Sélection du type d'appareil et Réglage de la durée configurée .

  • Ne pas utiliser le volet manuellement ni sur l’application pendant le calibrage pour éviter toute interruption.

  • Suivre la procédure de calibrage des volets en fonction du type d’appareil : Volet ou Volet avec lames inclinables.

Volet

  1. Après avoir défini la durée d'ouverture/fermeture, accédez à l'onglet Contrôle, et appuyez sur Tous les appareils ou sur l'onglet de la pièce où se trouve l'appareil.

  2. Sur l’écran de contrôle de l’appareil, faites glisser la barre coulissante vers le haut/vers le bas pour régler le pourcentage d’ouverture du volet souhaité (A).

    Le volet s’ouvre complètement, puis atteint la position souhaitée réglée à l’étape 2. Le volet est maintenant calibré.

Volet avec lames inclinables

  1. Dans l’onglet Contrôle, appuyez sur Tous les appareils ou sur l’onglet de la pièce où se trouve l’appareil.

  2. Sur l’écran de contrôle de l’appareil, dans l’onglet Position, faites glisser la barre coulissante vers le haut/vers le bas pour définir le pourcentage d’ouverture du volet souhaité (A).

  3. Appuyez sur Inclinaison des lames, faites glisser la barre coulissante vers le haut/bas pour définir le pourcentage d’ouverture du volet souhaité (B) en fonction de l’une des positions d’inclinaison suivantes :

    • Horizontal

    • Incliné

    • Vertical

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.