DUG_Odace Shutter_WH-08

Volet avec lames inclinables

  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Equipements > Volets > Volet avec lames inclinables.
  3. Appuyez sur Durée d’ouverture/Durée de fermeture (A) et saisissez la durée d’ouverture/fermeture du volet enregistrée.
  4. Appuyez sur (B) et entrez la durée d’inclinaison des lames en fonction de la position d’inclinaison.
    IMPORTANT: La valeur minimale pour définir le temps par défaut pour la durée d’inclinaison est 01,00 s. Si vous définissez une valeur inférieure à 01,00 s, elle ne sera pas sauvegardée.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.