DUG_Odace Shutter_WH-08

Configuration du mode Confort saisonnier

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez configurer le mode Confort saisonnier pour définir la température et l’emplacement souhaités des volets et des capteurs dans la maison.
Conditions indispensables :
  • Les volets doivent être installés à votre domicile.

  • Ajoutez votre adresse au compte. Appuyez sur > Compte utilisateur > Mon logement.

  • Calibrez vos volets.

    Reportez vous aux paragraphes Calibrage des volets ou Calibrage des volets avec inclinaison des lames en fonction du type de volet.
  • Le capteur de mouvement extérieur détecte la lumière et la température extérieure.

  • Assurez-vous que le capteur de mouvement extérieur est orienté vers le sol et non vers le soleil.


Pour configurer le mode Confort saisonnier :
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur > Modes intelligents > Mode Confort Saisonnier.
    Des détails sur le mode Confort saisonnier sont affichés.
  2. Balayez vers la gauche pour voir les détails supplémentaires et appuyez sur Suivant > Continuer pour commencer à configurer le mode Confort saisonnier.
  3. Définissez l’orientation dans laquelle les volets sont installés à votre domicile :
    1. Sélectionnez l’orientation dans laquelle chaque volet est installé dans votre logement et appuyez sur Suivant.
    2. Si un volet recouvre une porte, appuyez sur Oui, j’ai des volets sur une porte.
      SUGGESTION: Si aucun volet ne recouvre une porte ou que vous disposez d’un autre moyen d’entrer dans votre domicile, appuyez sur Non, prochaine étape et passez à l’étape 4. Dans ce cas, le mode Confort saisonnier ferme complètement les volets lorsque vous êtes à l’extérieur.
    3. Sélectionnez les volets couvrant les portes dans la liste (A) et appuyez sur Suivant.
      Les volets sélectionnés se fermeront jusqu’à 50 % afin de s’assurer que vous ne vous retrouviez pas enfermé dehors lorsque les portes sont couvertes par des volets.
  4. Réglez les températures d’inconfort intérieure et extérieure souhaitées et appuyez sur Suivant.
    NOTE: La température d’inconfort fait référence à une température au-dessus de laquelle un individu se sent mal à l’aise. Lorsque la température ambiante s’élève au-dessus des températures d’inconfort intérieure et extérieure définies, le mode Confort saisonnier ferme les volets pour maintenir la température intérieure. Le maintien d’une température intérieure confortable contribue à améliorer le bien-être et la productivité.
  5. Sélectionnez l’orientation dans laquelle les capteurs de luminosité et les capteurs de température extérieure sont installés à votre domicile :
    1. Sélectionnez l’orientation dans laquelle les capteurs de luminosité sont installés et appuyez sur Suivant.
      NOTE: Si les capteurs de luminosité ne sont pas installés, cette page n’apparaît pas.
    2. Appuyez sur Oui pour sélectionner l’orientation des capteurs de température extérieure.
      NOTE: Vous pouvez appuyer sur Non si les capteurs de température extérieure ne sont pas installés.
  6. Appuyez sur Suivant pour définir l’heure à laquelle le mode Confort saisonnier commencera (COMMENCER À) et l’heure à laquelle il se terminera (TERMINER À).
    NOTE: Vous pouvez démarrer et arrêter le mode Confort saisonnier quelque temps avant ou après le lever/coucher du soleil.
    Cela améliore la précision des réglages lorsque les capteurs de luminosité ne sont pas installés et que votre bâtiment est ombragé par un autre bâtiment ou une montagne qui empêche la lumière du soleil d’atteindre votre emplacement.
  7. Appuyez sur Suivant.
    Si toutes les pièces de votre domicile ont des capteurs de température, la configuration du mode Confort saisonnier est terminée.
  8. Si des volets sont disponibles dans des pièces sans capteurs de température, vous pouvez les commander comme suit :
    NOTE: L’application Wiser Home affiche les pièces sans capteur de température dans la liste (B).
    1. Sélectionnez une pièce dans la liste (B) et appuyez sur Suivant.
    2. Vous pouvez utiliser l’une des températures suivantes comme température de référence pour la pièce sélectionnée :
      • Température détectée par le capteur de température d’une autre pièce.

      • Température moyenne détectée par tous les capteurs de température de votre domicile.

      1. Pour utiliser la température d’une autre pièce comme température de référence :

        1. Sélectionnez une pièce dans la liste (C).

          NOTE: La température de la pièce sélectionnée sera considérée comme la température de référence.
        2. Revenez à la page précédente et appuyez sur Suivant pour terminer la configuration.

      2. Pour utiliser la température moyenne détectée par tous les capteurs de température comme température de référence :

        1. Appuyez sur Utiliser la température moyenne de la maison (D).


        2. Appuyez sur Oui, je suis sûr pour terminer la configuration.

    3. Appuyez sur Terminé pour afficher la configuration mise à jour.
Le mode Confort saisonnier a été configuré avec succès. Vos appareils pris en charge seront désormais ajustés pour optimiser le chauffage et le refroidissement de votre domicile.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.