DUG_Odace Shutter_WH-08

Création d’un automatisme

Pour créer un automatisme, procédez comme suit :
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Accédez à Automatismes, puis appuyez sur pour créer un automatisme.
  3. Saisissez le nom de l’automatisme (A) et sélectionnez l’une des conditions suivantes pour déclencher l’automatisme.
    • Toutes les conditions : Toutes les conditions doivent être remplies pour déclencher un automatisme.

    • Toute condition : Une des conditions doit être remplie pour déclencher un automatisme.

    CONSEIL : Vous pouvez choisir l’image de couverture qui représente votre automatisme en appuyant sur .
  4. Appuyez sur Ajouter des conditions (B) et sélectionnez l’une des options suivantes (C).
    • Changement d’état d’un équipement (sélectionnez l’appareil) : Un automatisme est déclenché en fonction de l’état d’un appareil, tel que l’ouverture d’un volet ou la détection d’un mouvement par un capteur de mouvement.
    • Mode Absence (activez ou désactivez) : Le mode Absence peut également déclencher un automatisme pour allumer les lumières, fermer les volets, etc. Pour obtenir plus d’informations sur le Mode Absence, reportez-vous au guide de l’utilisateur du système.
    NOTE: Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 conditions.
    1. Dans cet exemple, nous allons sélectionner Changement d’état d’un équipement et choisir un appareil pour définir la condition. Ensuite, nous sélectionnerons l’état de l’appareil qui déclenchera l’automatisme, tel que l’état ON d’un interrupteur à relais.
    2. Après avoir sélectionné l’appareil, appuyez sur Enregistrer dans le coin en haut à droite.
      SUGGESTION: Si vous souhaitez modifier la condition, faites-la glisser vers la gauche et appuyez sur l’icône de la corbeille. Ajoutez ensuite une nouvelle condition avec les paramètres requis.
  5. Pour lancer l’automatisme à un moment donné, appuyez sur Quand > Ajouter un horaire et sélectionnez l’une des options suivantes (D) :
    NOTE: Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 entrées de temps.
    • Heure précise de la journée - L’automatisme se déclenche à une heure précise de la journée, par exemple au lever, au coucher du soleil ou à 8h00 du matin.
    • Période de temps - L’automatisme se déclenche pendant des périodes de temps telles que du lever au coucher du soleil, ou du coucher au lever du soleil, ou de 8h00 à 17h00.
  6. Pour ajouter une action, appuyez sur Alors > Ajouter une action et sélectionnez l’une des options suivantes (E) :
    NOTE: Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 actions.
    • Contrôler un appareil - Sélectionnez l’appareil et définissez l’état souhaité de l’appareil.
    • Envoyer une notification - Vous serez averti(e) si la condition est remplie.
    • Activer un moment - Sélectionnez un moment à activer lors de l’automatisme.
    • Attendez - Cette option vous permet d’ajouter un délai dans une séquence d’automatismes. Vous pouvez définir la durée d’attente par incréments de 1 heure et 1 minute, jusqu’à un maximum de 24 heures. Cette fonction est utile pour retarder des actions au sein d'un automatisme.
    1. Dans cet exemple, nous allons d’abord sélectionner Contrôler un appareil et sélectionner Volets (F) en tant qu’appareil déclenchant une action, nous sélectionnerons ultérieurement l’option Attendez pour ajouter un délai dans l’automatisme.
      IMPORTANT: Vous ne pouvez pas sélectionner le même appareil que celui que vous avez sélectionné pour Ajouter des conditions à l’étape 4. L’appareil doit être différent.
    2. Définissez l’état, tel que l’état Ouvert ou Fermé du volet. Ensuite, appuyez sur Enregistrer situé en haut à droite de l'écran.

      OU

    3. Encore une fois, appuyez sur Ajouter une action et sélectionnez l’option Attendez.
    4. Faites défiler les minutes et définissez le temps d’attente sur 1 minute. Ensuite, appuyez sur Enregistrer situé en haut à droite de l'écran.
  7. Appuyez sur Sauvegarder.
    L’automatisme sauvegardé s’affiche sur la page Automatismes. Appuyez sur l’interrupteur à bascule (G) de la page Automatismes pour activer/désactiver l’automatisme.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.