DUG_Odace Shutter_WH-08

Identification de l’appareil

À l’aide de l’application Wiser Home, identifiez l’interrupteur de commande de volet parmi les appareils disponibles dans une maison.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Appareils > Volets > Interrupteur de commande de volet ou Lames de volet > Identification (A).
    La LED d’état clignote en rouge et le volet s’ouvre/se ferme progressivement, une fois l’interrupteur de commande de volet ou les lames de volet identifiés.
  3. Appuyez sur OK pour terminer l’identification de l’appareil.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.