DUG_PTC_WH-05

Indstilling af enhedens placering

Du kan tilføje din enhed til ethvert rum (f.eks. soveværelse, dagligstue, spisestue osv.).
  1. Tryk på Hjem-skærmen.
  2. Tryk på Enheder, vælg den enhed på listen, som du ønsker at ændre placeringen for.
  3. Tryk på Placering for at åbne indstillingsskærmen.
  4. På skærmen Opsætning af enhed kan du indtaste Nyt rumnavn (A) eller vælge et eksisterende rum fra listen (B).
    TIP: Hvis enheden allerede er tildelt, kan du fjerne den fra det eksisterende rum. Tryk på Fjern fra rummet (C).
  5. Når ændringerne er udført, skal du trykke på Bekræft (D).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?