DUG_PTC_WH-03

Redigering af en tidsplan

Du kan redigere en eksisterende tidsplan som du ønsker den.
  1. Tryk på Automatiseringer på skærmen Hjem.
  2. Tryk på den tidsplan, du vil redigere.
  3. Tryk på OPLYSNINGER I TIDSPLAN, hvor du kan udføre følgende handlinger:
    • Omdøbe tidsplanen (A).
    • I menuen Gælder for (B) har du mulighed for at vælge blandt de enheder, der vises på listen, eller fravælge dem, der allerede er valgt.
    • Under fanen BEGIVENHEDER (C), kan du redigere dagen og derefter trykke på for at redigere en begivenhed som f.eks. TILSTAND (tænd/sluk) og HVORNÅR (specifikt tidsinterval).

    BEMÆRK: Når ovenstående ændringer er redigeret, gemmes planen automatisk.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?