DUG_PTC_WH-03

Opsætning af tidsplan

Styreenheden kan styres fuldt ud efter en tidsplan. Når tidsplanen er indstillet, aktiveres enheden på et givet tidspunkt.
  1. Tryk på Automatiseringer på skærmen Hjem.
  2. Gå til Tidsplaner, og tryk på for at oprette en tidsplan.
  3. Indtast navnet på tidsplanen (A).
  4. I menuen TYPE vælges Apparater (B).
  5. I menuen GÆLDER FOR vælges et program på listen (C), som er tilsluttet PowerTag.
  6. Tryk på Opret (D) til opsætning af begivenheder.
  7. Under BEGIVENHEDER vælges en dag og derefter trykkes på for at tilføje en begivenhed som f.eks. TILSTAND (tænd/sluk) og HVORNÅR (specifikt tidsinterval).
  8. Tryk på Indstil for at gemme tidsplanen.
    TIP:
    • Du kan tilføje flere tidsplaner på grundlag af dit behov. Vælg dage, tryk på , indstil tændt/slukket-tilstand og tid.

    • Du kan kopiere den eksisterende tidsplan til en anden tidsplan eller til de dage, du ønsker. Tryk på .

      • Tryk på Tidsplan, og vælg en eksisterende tidsplan, og tryk på Kopiér.

      • Tryk på Dag og vælg de dage, du vil tildele, og tryk på Kopiér.

    • Når tidsplanen starter, kan du se indtil tid på følgende skærme:

      • Skærmen Enhedsstyring.

      • Fanen Styring under enhedens navn.

      • Afsnittet Foretrukne enheder på Hjem-skærmen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?