Parring af enheden med Wiser-hubben
- Tryk på
på skærmen Hjem.
- Tryk på Enheder >
> Energi.
- Vælg PowerTag-kontrol og tryk
derefter på Næste (A) på opsætningssiden.BEMÆRK:
-
Sørg for, at PowerTag-kontrol er tændt og blinker gult, inden du fortsætter.
-
Under parringen skal du, hvis LED'en for PowerTag-kontrol langsomt blinker rødt (hvert 5. sekund), vente i 4 min., indtil indikatoren blinker rødt flere gange i sekundet. Tryk derefter på opsætningsknappen i > 10 sek. for at nulstille enheden. Prøv enhedsparringen igen, når LED'en blinker gult.
-
- Vælg en mulighed for at parre enheden:
- Scan QR-kode: Du kan scanne QR-koden på enheden for installationskoden.
- Jeg kan ikke finde den korrekte QR-kode: Du kan indtaste enhedens MAC-adresse og installationskode manuelt, hvis du ikke kan scanne QR-koden.
- Tryk på Scan QR-kode, og lad
Wiser Home-appen få adgang til dit kamera. Scan derefter QR-koden,
der findes på enheden.BEMÆRK: Hvis QR-koden er forkert, vises meddelelsen Forkert QR-kode scannet, tryk derefter på Jeg kan ikke finde den korrekte QR-kode, og indtast MAC-adressen og installationskoden manuelt, og tryk derefter på Tilslut.
Hvis MAC-adressen og installationskoden ikke kan ses, kan du parre enheden ved at trykke på Spring over og opsæt manuelt.Wiser Home-appen bekræfter som Bekræftet hvis MAC-adressen og installationskoden er gyldige. - Vent et par minutter på, at PowerTag-kontrol bliver
fundet og bliver tilsluttet til Wiser-systemet.
Du kan kontrollere status i appen.Når parringen er afsluttet, lyser LED'en grønt. - Når den er tilsluttet, skal du læse pop op-meddelelsen og trykke på OK.
- På konfigurationssiden trykkes på Identificér (B) at identificere PowerTagen før
konfiguration.VIGTIG: Det anbefales at udføre enhedsidentifikation for at sikre, at du konfigurerer den korrekte PowerTag-kontrolenhed.Der vises et meddelelsesvindue, og status-LED'en blinker hurtigt med grønt på PowerTag-kontrollen. Tryk OK i meddelelsesvinduet, når du er færdig med at identificere PowerTag-kontrol.
- Tryk Type
(C) og vælg den etiket, der repræsenterer din PowerTag-kontrol, og tryk på Gem.
TIP: Du kan også vælge Tilpas i slutningen af listen, og vælg en brugerdefineret etiket. - Tryk på Navn
(D) for at indtaste et navn efter eget ønske.
- Tryk på Næste, og tilordn
enheden et nyt rum eller et eksisterende rum, og tryk på Indsend.VIGTIG: Den næste skærm viser siden Enhedsindstillinger, hvor du har mulighed for at konfigurere indstillingerne under parringsprocessen eller på et senere tidspunkt. Tryk på Indsend, hvis du vil konfigurere dem senere. Du kan finde flere oplysninger om enhedsindstillinger i afsnittet Konfiguration af enheden.
- Tryk på Udgangstype
(E), og vælg en af følgende el-udgange i rullemenuen (F), og tryk på Udført.
- Kontaktor: til styring af elektriske motorer, belysning, opvarmning, kondensatorbatterier, termiske fordampere, pumper, varmtvandsanlæg og andre elektriske belastninger, der typisk anvendes, hvor der er behov for hyppig tænding og slukning. Følg Trin 10.
- Impulsrelæ: skifter om, når en elektrisk puls påføres dens spole. Bruges, hvor en elektrisk puls anvendes til at styre et kredsløb. Følg Trin 11.
- For kontaktor udgangstype:
- Tryk på Normal tilstand
(G), og vælg en af følgende tilstande for kontaktindstillingen i rullemenuen (H), og tryk på Udført.
Disse tilstande bestemmer, hvordan kontaktoren opfører sig, når der tilsluttes eller fjernes strøm. Valget mellem normalt åbne og normalt lukkede kontaktorer afhænger af de specifikke kontrol- eller beskyttelseskrav for den elektriske kreds. - Tryk på Næste for opsætning
af siden, vælg det rum, som PowerTag-kontrol styrer, og tryk
derefter på Send for at afslutte parringsprocessen.BEMÆRK: Systemet opretter et Energicenterrum, og det er valgt som standard. Hvis du vælger et andet rum, føjes Energicenter ikke til systemet.
- Tryk på Normal tilstand
- For impulsrelæets
udgangstype:BEMÆRK: Kontrollér, om feedback-sløjfen er fortrådet, og om impulsrelæet er slået til automatisk.
Impulsrelæet har et lukkerelæ med en hviletilstand, der kan være enten åbent eller lukket. Kontaktoren derimod er monostabil og har en defineret hviletilstand.
- Tryk på Feedback-type
(I), og vælg en til den følgende feedback-sløjfe fra rullemenuen (J), og tryk på Udført.
Disse feedback-typer er vigtige, hvis man skal forstå, hvordan relæet kommunikerer sin tilstand med andre komponenter eller systemer i en større styre- eller overvågningsopsætning. - Tryk på Næste for opsætning
af siden, vælg det rum, som PowerTag-kontrol styrer, og tryk
derefter på Næste.BEMÆRK: Systemet opretter et Energicenterrum, og det er valgt som standard. Hvis du vælger et andet rum, føjes Energicenter ikke til systemet.
- Når du har valgt rummet, kan du teste impulsrelæets
feedback for at kontrollere, at alt fungerer korrekt, ved at tænde
vippekontakten (K) for impulsrelæet. Vent et par minutter,
indtil testen er gennemført.
Appen viser testens forløb. - Tryk på Udført for at afslutte parringsprocessen.
- Tryk på Feedback-type