DUG_PTC_WH-05

Nulstilling af parringstilstand

Hvis PowerTagen mister forbindelsen til hubben, kan du gå tilbage til parringstilstand for at idriftsætte den i Wiser-systemet.

  1. Når LED'en for PowerTag-kontrol blinker rødt, angiver det kommunikationstab mellem Wiser-hub og PowerTag-kontrol. Vent i 4 minutter, indtil LED'en blinker rødt flere gange i sekundet.

    BEMÆRK: Hvis der konstateres et lejlighedsvist kommunikationstab, blinker LED'en rødt 1 gang.
  2. Tryk derefter på opsætningsknappen til PowerTag i > 10 sek. for at nulstille enheden.


Efter nulstilling blinker status-LED'en gult. PowerTag går i parringstilstand.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?