DUG_PTC_WH-03

Konfiguration af enheden

Med Wiser Home-appen kan du konfigurere enheden som du ønsker.
Du kan konfigurere enheden via skærmen Enhedsoplysninger.
  1. Tryk på på Hjem-skærmen.

  2. Tryk på Enheder > Energy (eller det rum, hvor PowerTag er tildelt), og vælg den enhed, du ønsker at konfigurere

TIP: Du kan også åbne skærmen Enhedsoplysninger ved at trykke på Enhedsindstillinger på kontrolpanelet.

A

Indikator for Zigbees signalstyrke: Indikatoren for Zigbees signalstyrke viser enhedens trådløse rækkevidde.

  • Godt signal (mellem 0 og -54 dBm)

  • Normalt signal (mellem -54 og -79dBm)

  • Dårligt signal (<-79dBm)

  • Intet signal (enheden er offline)

B

Type: Tryk for at ændre etiketten efter eget ønske.

TIP: Du kan også vælge Tilpas i slutningen af listen, og vælg en brugerdefineret etiket.

C

Navn på enhed: Tryk for at ændre navnet på enheden.

D

Placering: Tryk for at tilknytte enheden til det ønskede rum (dagligstue, soveværelse, køkken osv.). Se indstilling af enhedens placering for flere oplysninger om, hvordan placeringen indstilles.

E

Avancerede indstillinger: Tryk for at ændre udgangstypen og ledningsforholdene. Se avancerede indstillinger.

F

Identificér: Tryk for at identificere enheden. Status-LED'en blinker rødt, og tilsluttede lysenheder blinker tændt/slukket, når lysdæmperen er identificeret.
Tryk på OK når du er færdig med at identificere enheden.

G

Slet: Tryk for at fjerne enheden fra systemet.

BEMÆRK:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?