DUG_PTC_WH-03

Oprettelse af et scenarie

  1. Tryk på Automatiseringer på skærmen Hjem.
  2. Gå til Scenarier, og tryk på for at oprette et scenarie.
  3. Indtast navnet på scenariet (A).
    TIP: Du kan vælge det forsidebillede, der repræsenterer dit scenarie, ved at trykke på .
  4. Tryk på Tilføj handlinger (B) for at vælge listen over enheder.
  5. I menuen Tilføj handlinger kan du vælge enhederne (C).
  6. Når enheden er valgt, trykkes på Udført.
  7. På siden Scenarieopretter trykkes på enheden for at indstille den foretrukne handling (tænde/slukke), og derefter trykkes på Indstil i øverste højre hjørne.
  8. Når du har indstillet alle handlinger, trykkes på Gem.
    Når scenariet er gemt, vises det på fanen Scenarier. Tryk på scenariet for at aktivere det.

    TIP:

    • Hvis du vil se de oprettede scenarier på skærmen Hjem, skal du gå til Hjem > > Hjem-skærm > Scenarier. Aktiver omskifterknappen for at vise scenarier på skærmen Hjem.

    • Du kan også omarrangere scenarierne ved at trykke på Redigér på fanen Scenarier på Hjem-skærmen eller ved at trykke på Automatisering > Scenarier > Genbestilling.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?