DUG_PTC_WH-05

Tænd/sluk for enheden ved hjælp af appen

Med Wiser-appen kan du tænde/slukke enheden.

Tryk på tænd/sluk-knappen på fanen Kontrol for at tænde/slukke den pågældende enhed

Alternativt kan du navigere til enhedens kontrolpanel og trykke på etiketten for at tænde/slukke enheden.

BEMÆRK:
  • Kontrolpanelet viser enhedens aktuelle status.

  • Hvis du kun har en enkelt Powertag i Wiser-systemet, kan fanen Kontrol ikke ses. Der er adgang til alle funktioner via skærmen Hjem.

TIP: Du kan også tænde/slukke for enheden, når du tilføjer den til Favoritter. Se emnet Administrer Favoritter i den pågældende brugervejledning til systemet for at få mere at vide om Favoritter.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?