DUG_PTC_WH-05

De locatie van het apparaat instellen

U kunt uw apparaat in om het even welke kamer plaatsen (zoals slaapkamer, woonkamer, eetkamer enz.).
  1. In het Start-scherm tikt u op .
  2. Tik op Apparaten en selecteer uit de lijst het apparaat waarvan u de locatie wilt wijzigen.
  3. Tik op Locatie om het instelscherm te openen.
  4. In het scherm Apparaat instellen kunt u Nieuwe kamernaam (A) invoeren of een bestaande kamer selecteren uit de lijst (B).
    SUGGESTIE: Als het apparaat al is toegewezen, kunt u het verwijderen uit de bestaande kamer. Tik op Verwijderen uit kamer (C).
  5. Zodra de wijzigingen zijn aangebracht, tikt u op Versturen (D).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?