DUG_PTC_WH-03

Configuración del dispositivo

Con la aplicación Wiser Home puede configurar el dispositivo según sus preferencias.
Puede configurar el dispositivo a través de la pantalla Detalles del dispositivo.
  1. En la pantalla Inicio, toque .

  2. Toque Dispositivos > Energía (o la habitación donde está asignado el PowerTag) y seleccione el dispositivo que desea configurar

SUGERENCIA: También puede abrir la pantalla de detalles del dispositivo tocando Ajustes del dispositivo en el panel de control.

A

Indicador Zigbee de potencia de señal: El indicador de la potencia de señal Zigbee muestra la potencia de señal actual del dispositivo.

  • Buena señal (entre 0 y -54 dBm)

  • Señal normal (entre -54 y -79 dBm)

  • Señal deficiente (<-79 dBm)

  • Sin señal (el dispositivo está fuera de línea)

B

Tipo: Toque para cambiar la etiqueta en función de sus preferencias.

SUGERENCIA: También puede seleccionar la opción Personalizar al final de la lista y seleccionar una etiqueta personalizada.

C

Nombre del dispositivo: Toque para cambiar el nombre del dispositivo.

D

Localización: Toque para asignar el dispositivo a cualquier habitación (como sala de estar, dormitorio, cocina, etc.). Consulte Ajuste de la localización del dispositivo para obtener más detalles sobre cómo establecer la localización.

E

Configuración avanzada: Toque para cambiar el tipo de salida y el estado del cableado, consulte Configuración avanzada.

F

Identificar: Toque para identificar el dispositivo. El LED de estado parpadea en rojo y los dispositivos de iluminación conectados parpadean en On/Off, una vez que se ha identificado correctamente el regulador.
Toque OK cuando termine de identificar el dispositivo.

G

Eliminar: Toque para eliminar el dispositivo del sistema.

NOTA:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?