DUG_PTC_WH-03

Aikataulun muokkaaminen

Voit muokata olemassa olevaa aikataulua haluamallasi tavalla.
  1. Valitse aloitusnäytössä Automaatiot.
  2. Napauta aikataulua, jota haluat muokata.
  3. Napauta kohtaa AIKATAULUN TIEDOT, ja voit tehdä seuraavat toimenpiteet:
    • Nimeä aikataulu uudelleen (A).
    • Koskee (B) -valikossa voit valita luetelluista laitteista tai poistaa jo valittujen laitteiden valinnan.
    • TAPAHTUMAT (C) -valikossa voit muokata päivää ja napauttaa kohtaa muokataksesi tapahtumaa, kuten TILA (päälle/pois) ja MILLOIN (tarkka aikaväli).

    HUOMAUTUS: Kun edellä mainittuja muutoksia muokataan, aikataulu tallentuu automaattisesti.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?