DUG_PTC_WH-03

Edición de una programación

Puede editar una programación existente según sus preferencias.
  1. En la pantalla Inicio, toque Automatizaciones .
  2. Toque la programación horaria que desea editar.
  3. Al tocar DETALLES DE LA PROGRAMACIÓN HORARIA podrá realizar las siguientes acciones:
    • Cambiar el nombre de la programación (A).
    • En el menú Se aplica a (B), puede seleccionar dispositivos de la lista o anular la selección de los que ya están seleccionados.
    • En el menú EVENTOS (C), puede editar el día y, a continuación, toque para editar un evento como ESTADO (encendido/apagado) y CUÁNDO (intervalo de tiempo específico).

    NOTA: Cuando se editan los cambios anteriores, la programación se guarda automáticamente.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?