DUG_PTC_WH-05

Editar uma programação

Pode editar uma programação já existente de acordo com a sua preferência.
  1. No ecrã Inicial, toque em Automatizações .
  2. Toque na programação que pretende editar.
  3. Toque nos PORMENORES DA PROGRAMAÇÃO e pode realizar as seguintes ações:
    • Mudar o nome da programação (A).
    • No menu Aplica-se a (B), tem a opção de selecionar a partir dos dispositivos listados ou desmarcar os dispositivos que já estão selecionados.
    • Por baixo do menu EVENTOS (C), pode editar o dia e, em seguida, toque em para editar um evento como ESTADO (ligado/desligado) e QUANDO (intervalo de tempo específico).

    NOTA: Quando as alterações acima são editadas, a programação é guardada de forma automática.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?