DUG_PTC_WH-05

De koppelingsmodus opnieuw instellen

Als de PowerTag de verbinding met de hub verliest, kunt u de koppelingsmodus opnieuw inleiden om deze op het Wiser-systeem in bedrijf te stellen.

  1. Als de LED van de PowerTag Control rood knippert, dan betekent dit dat er sprake is van een verlies van communicatie tussen de Wiser Hub en de PowerTag Control. Wacht 4 minuten tot de LED meerdere keren per seconde rood knippert.

    OPMERKING: Als er af en toe een communicatieverlies wordt waargenomen, knippert de LED 1 keer rood.
  2. Druk dan gedurende > 10 s op de instelknop van de PowerTag om het apparaat te resetten.


Na het resetten, knippert de status-LED oranje. PowerTag schakelt over naar de koppelingsmodus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?