DUG_PTC_WH-05

Het apparaat gebruiken

Met het bedieningspaneel kunt u het apparaat in- en uitschakelen en verschillende instellingen bedienen.

Op het tabblad Bediening ('Controle') tikt u op ALLE apparaten of een tabblad van een kamer waar de Plug zich bevindt, er verschijnt dan een pictogram voor het openen van het scherm Apparaatbediening.

Op het scherm Apparaatbediening ziet u het volgende:

A

Schakelaar om het apparaat aan of uit te zetten.

B

Huidige status van het apparaat.

C

Een planning aanmaken of toewijzen

D

Tik hierop om het apparaat toe te voegen aan de sectie Favoriete apparaten op het Start-scherm. Voor meer informatie over Favorieten raadpleeg Favorieten beheren in de gebruikershandleiding van het betreffende systeem.

E

Apparaatinstellingen om de configuratie te wijzigen.

OPMERKING: Als u maar één PowerTag in het Wiser-systeem hebt, is het tabblad Bediening ('Controle') niet zichtbaar. Alle functies zullen toegankelijk zijn via het Start-scherm.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?