DUG_PTC_WH-05

Het apparaat installeren

Raadpleeg de installatie-instructies geleverd bij dit product.

Aanbevolen wordt om de PowerTag binnen 3 meter van de Wiser Hub te installeren voor de beste resultaten. De signaalkwaliteit wordt het best op peil gehouden als er geen grote obstakels (dikke muren, metalen kasten enz.) tussen de PowerTag en uw Wiser Hub zijn. Dit verzekert een krachtig netwerk en vermijdt online/offline-problemen, die kunnen leiden tot het beschadigen van gegevens.

Raadpleeg de installatievideo: Hoe PowerTag Control te installeren - IO Module
Deze video is van toepassing op de installatie van een PowerΤag die een impulsrelais aanstuurt met behulp van "hulpelement voor afstandsindicatie en 2 feedbacklusdraden". Voor een PowerTag die een schakelaar aanstuurt is geen "hulpelement voor afstandindicatie en 2 feedbacklusdraden" vereist.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?