DUG_PTC_WH-05

Voorbeeld van een automatisering

Deze demonstratie toont u hoe u een automatisering kunt creëren om een systeem voor warm water te besturen wanneer de productie van zonne-energie meer dan 2 kW bedraagt.
OPMERKING: Als uw thuislocatie in België, Denemarken, Zweden of Finland is. Zorg ervoor dat u de PowerTag-energie installeert en deze koppelt met het Wiser Home-systeem om een automatisering aan te maken en uit te voeren.
SUGGESTIE: Het is nodig om twee automatiseringen te creëren. Ten eerste, het warmwatersysteem aanzetten wanneer de productie van zonne-energie meer dan 2 kW bedraagt. Ten tweede, het systeem voor warm water uitzetten wanneer de productie van zonne-energie lager is.
Het heetwatersysteem zal niet automatisch uitschakelen tenzij u een nieuwe automatisering aanmaakt.
  1. Ga naar Automatisering > om een automatisering aan te maken.
  2. Om een voorwaarde toe te voegen, tikt u op Voorwaarde toevoegen > Wijziging apparaatstatus > Zonnepaneel.
  3. Stel het productievermogen in op 2 kW (A) en de voorwaarde op meer dan (B) en tik dan op Stel in.
  4. Lees de informatie en tik op OK.
  5. Om een actie toe te voegen, tikt u opDan > Een actie toevoegen > Een apparaat bedienen > Verwarming. Stel de apparaatstatus in als Aan en tik dan op Stel in rechtsboven.
    OPMERKING: De staat is standaard ingesteld op Uit.
  6. Voer de naam van de automatisering in.
    SUGGESTIE: U kunt de afdekafbeelding kiezen die uw automatisering voorstelt door te tikken op .
  7. Tik op Opslaan. Zodra de automatisering is opgeslagen, wordt deze weergegeven in het tabblad Automatisering.
    OPMERKING: U kunt opgeslagen automatiseringen in- of uitschakelen in het tabblad Automatisering via .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?