DUG_PTC_WH-05

Het apparaat koppelen met de Wiser Hub

Koppel uw PowerTag Control met de Wiser Hub om toegang ertoe en controle erover te krijgen via de Wiser Home-app.
BELANGRIJK: Vergewis u ervan dat de PowerTag Control is geïnstalleerd door een gekwalificeerde professional.
  1. In het Start-scherm tikt u op .
  2. Tik op Apparaten > > Energie.
  3. Selecteer PowerTag Control en tik dan op Volgende (A) in de instelpagina.
    SUGGESTIE: U kunt ook navigeren door te tikken op Controle > > Energie > PowerTag Control.
    OPMERKING:
    • Controleer of uw PowerTag Control is ingeschakeld en oranje knippert voordat u verdergaat.

    • Tijdens het koppelproces, als de PowerTag Control LED langzaam rood knippert (elke 5 s), wacht 4 minuten totdat de LED meerdere keren per seconde rood knippert. Druk vervolgens > 10 s op de instelknop om het apparaat te resetten. Probeer het apparaat opnieuw te koppelen wanneer de LED oranje knippert.

  4. Raadpleeg een optie om het apparaat te koppelen:
    • Scan QR-code: u kunt de QR-code op het apparaat scannen om de installatiecode te verkrijgen.
    • Ik kan de juiste QR-code niet vinden: u kunt handmatig het MAC-adres en de installatiecode van het apparaat invoeren, als u de QR-code niet kunt scannen.
    BELANGRIJK: Het wordt sterk aanbevolen om het apparaat te koppelen met het MAC-adres en installatiecode.
  5. Tik op Scan QR-code en geef de Wiser Home-app toegang tot uw camera. Scan vervolgens de QR-code op het apparaat.
    OPMERKING: Als de QR-code niet correct is, verschijnt er een melding Foute QR-code gescand, tik dan op Ik kan de juiste QR-code niet vinden en voer handmatig het MAC-adres en de installatiecode in en tik vervolgens op Verbinden.
    Als het MAC-adres en de installatiecode niet zichtbaar zijn, kunt u het apparaat koppelen door te tikken op Overslaan en handmatig instellen.
    De Wiser Home-app verifieert met Bevestigd als het MAC-adres en de installatiecode geldig zijn.
  6. Wacht enkele minuten totdat de PowerTag Control wordt gedetecteerd en zich op het Wiser-systeem aansluit.
    U kunt de voortgang volgen in de app.
    Na een succesvolle koppeling wordt de status-LED groen.
  7. Lees het pop-upbericht na aanmelding en tik op OK.
  8. Tik in de configuratiepagina op Identificeren (B) om de PowerTag Control te identificeren alvorens te configureren.
    BELANGRIJK: Het wordt aanbevolen om het apparaat te identificeren zodat u zeker weet dat u het juiste PowerTag Control-apparaat configureert.
    Er wordt een meldingsvenster weergegeven en de status-LED knippert snel groen op de PowerTag Control. Tik op OK in het meldingvenster wanneer u klaar bent met het identificeren van de PowerTag Control.
  9. Tik op Type (C) en selecteer het label dat uw PowerTag Control voorstelt en tik op Opslaan.
    SUGGESTIE: U kunt ook de optie Gepersonaliseerd kiezen aan het einde van de lijst en een gepersonaliseerd label kiezen.
  10. Tik op Naam (D) om de naam in te voeren volgens uw voorkeur.
  11. Tik op Volgende en wijs het apparaat toe aan een nieuwe kamer of een bestaande kamer en tik vervolgens op Versturen.
    BELANGRIJK: Het volgende scherm toont de pagina Apparaatinstellingen, waar u de optie hebt om de instellingen te configureren tijdens het koppelproces of op een later tijdstip. Als u later wilt configureren, dan tikt u op Versturen. Raadpleeg Het apparaat configureren sectie voor meer informatie over de apparaatinstellingen.
  12. Tik op Type uitgang (E) en selecteer één ervan voor de volgende elektrische uitgang uit het keuzemenu (F) en tik dan op Gedaan.
    • Schakelaar: voor de besturing van elektrische motoren, verlichting, verwarming, condensatorbanken, thermische verdampers, pompen, warmwatersystemen en andere elektrische belastingen die gewoonlijk worden gebruikt in toepassingen waar frequente maak-en-verbrekingsbewerkingen vereist zijn. Volg Stap 10.
    • Impulsrelais: om te schakelen wanneer een elektrische puls naar de spoel wordt gestuurd. Gebruikt in toepassingen waar een kortstondig elektrisch signaal wordt gebruikt om een circuit aan te sturen. Volg Stap 11.
  13. Voor Type uitgang schakelaar:
    1. Tik op Normale toestand: (G) en selecteer één van de volgende staten van de contactoptie in het keuzemenu (H) en tik op Gedaan.
      Deze staten bepalen hoe de schakelaar zich gedraagt wanneer stroom erop wordt toegepast of ervan afgehaald. De keuze tussen normaal open/normaal gesloten-schakelaars is afhankelijk van de specifieke besturings- of beveiligingsvereisten van het elektrische circuit.

      - Normaal open: de contacten zijn geopend wanneer de spoel niet wordt gevoed en ze sluiten wanneer de spoel wordt gevoed.

      - Normaal gesloten: de contacten zijn gesloten wanneer de spoel niet wordt gevoed en ze gaan open wanneer de spoel wordt gevoed.

    2. Tik op Volgende naar de instelpagina, selecteer de kamer die de PowerTag Control bestuurt en tik vervolgens op Versturen om het koppelproces te voltooien.
      OPMERKING: De kamer Energie Centrum wordt door het systeem aangemaakt en wordt standaard voorgeselecteerd. Als u een andere kamer kiest, wordt het Energie Centrum niet aan het systeem toegevoegd.
  14. Voor type uitgang impulsrelais:
    OPMERKING: Controleer of de feedbacklus is bedraad en of het impulsrelais op Auto staat.

    Het impulsrelais bevat een relais met vergrendelingstechnologie en heeft een rusttoestand die open of gesloten kan zijn. Dit in tegenstelling tot een schakelaar, die een monostabiele technologie bezit en een welbepaalde rusttoestand heeft.

    1. Tik op Type feedback (I) en selecteer één ervan voor de volgende feedbacklus in het keuzemenu (J) en tik op Gedaan.
      Deze feedbacktypes zijn belangrijk om te begrijpen hoe het relais zijn toestand communiceert naar andere componenten of systemen in een overkoepelend besturings- of bewakingsconcept.

      - Normaal open: de contacten van het relais zijn open in hun rusttoestand. Wanneer het relais met stroom wordt gevoed, sluiten deze contacten om de actieve toestand aan te geven.

      - Normaal gesloten: de contacten van het relais zijn gesloten in hun ruststand. Wanneer het relais met stroom wordt gevoed, gaan deze contacten open om de actieve toestand aan te geven.

    2. Tik op Volgende naar de instelpagina, selecteer de kamer die PowerTag Control bestuurt en tik vervolgens op Volgende.
      OPMERKING: De kamer Energie Centrum wordt door het systeem aangemaakt en is standaard voorgeselecteerd. Als u een andere kamer kiest, wordt het Energie Centrum niet aan het systeem toegevoegd.
    3. Na het selecteren van de kamer kunt u de impulsrelaisfeedback testen om te controleren of alles correct werkt door de wisselknop (K) in te schakelen voor Impulsrelais en enkele minuten te wachten tot de test voltooid is.
      De app toont de voortgang van de test.

      OPMERKING: Indien de impulstest niet succesvol is, raadpleeg dan het instructieblad voor de bedradingsverbindingen.
    4. Tik op Gedaan om het koppelproces te voltooien.

    Nadat u het apparaat hebt gekoppeld, verschijnt een successcherm met de volgende opties:

    • + Nieuw apparaat toevoegen: Tik erop om door te gaan met het koppelen van extra apparaten.

    • Start het gebruik van uw apparaat: Tik erop om te starten met het gebruik van uw apparaat.

    OPMERKING: Het successcherm verschijnt alleen als u bent aangemeld als Huiseigenaar.

    U ziet nu het nieuw toegevoegde apparaat op het tabblad Control onder de tabbladen Alle en Kamer.

    OPMERKING: Als u slechts één PowerTag in het Wiser-systeem hebt, zal de pagina Bediening ('Controle') niet zichtbaar zijn. Alle functies zullen toegankelijk zijn via het Start-scherm.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?