DUG_PTC_WH-05

Acerca do dispositivo

O Powertag Controlo (PTC) é um módulo de comunicação sem fios expressamente concebido para controlar e monitorizar aplicações. Faz parte do Sistema PowerTag e do Sistema Wiser, transformando uma placa de distribuição num painel de conexão.

PowerTag Control can monitor a circuit and notify the Wiser Hub wirelessly of the status of a contact (OF, SD, CT, or TL position indication).

O PowerTag Controlo monitoriza circuitos sem fios, recolhendo o estado de disjuntores ligados em cadeia e notificando o Wiser Hub acerca do estado das informações, tais como a indicação de posição de Desligado, Contactor (CT) ou Relé de Impulso (TL). O PTC tem um contacto de relé sem volts que permite o controlo de cargas de 230 VCA até 2 A.

  • A tecnologia Zigbee simplifica as operações de cablagem e comissionamento: os módulos do PowerTag Controlo não necessitam de cablagem para comunicarem com o Wiser Hub.

  • Escalabilidade do sistema: Os módulos do PowerTag Controlo podem ser facilmente instalados em painéis novos ou existentes a qualquer momento com uma simples operação de comissionamento.

  • Os módulos do PowerTag Controlo são montados numa calha DIN.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?