DUG_PTC_WH-03

Tietoja laitteesta

PowerTag Control (PTC) on langaton tiedonsiirtomoduuli, joka on nimenomaisesti suunniteltu sovellusten hallintaan ja valvontaan. Osa PowerTag- ja Wiser-järjestelmää, ja se muuntaa ryhmäkeskuksen yhdistetyksi paneeliksi.

PowerTag Control can monitor a circuit and notify the Wiser Hub wirelessly of the status of a contact (OF, SD, CT, or TL position indication).

PowerTag Control valvoo piirejä langattomasti, kerää ketjutettujen katkaisijoiden tilan ja ilmoittaa Wiser-keskusyksikölle tilatiedot, kuten POIS PÄÄLTÄ, kontaktorin (CT) tai impulssireleen (TL) asennon tila. PTC-säätimessä on jännitteetön relekosketin, joka ohjaa 230 V AC:n kuormia 2 A:iin asti.

  • Zigbee-tekniikka helpottaa kaapelointia ja käyttöönottoa: PowerTag Control -moduulien ja Wiser-keskusyksikön välinen tiedonsiirto ei edellytä johdotusta.

  • Järjestelmän skaalautuvuus: PowerTag Control -moduulit voidaan helposti asentaa uusiin tai jo olemassa oleviin paneeleihin milloin tahansa helpon käyttöönottotoiminnon avulla.

  • PowerTag Control -moduulit on asennettu DIN-kiskoon.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?