DUG_PowerTag-E_WH-10

Historik

På siden Historik kan du vælge at filtrere dataene efter Energikilder eller Belastningsforbrug og vælge en tidsramme efter dine præferencer. Appen gemmer automatisk dine filterindstillinger og anvender dem automatisk i fremtidige sessioner.

Historik for import fra elnet:
  1. På den nederste navigationsbjælke skal du trykke på > Historik.

  2. Vælg den ønskede tidsramme (A) på siden Historik:

    • Timer

    • Dage

    • Måneder

    • År



Historik for import fra og eksport til elnet:
VIGTIG: Gælder kun for energinet med et eksisterende solcelleanlæg på elnettet.
  1. Vælg den ønskede tidsramme (A) på siden Historik:

    BEMÆRK: Import fra elnettet vises med blåt, og den overskydende energi, der sælges fra solcelleproduktionen, vises med grønt.


Historik for belastningsforbrug
VIGTIG: Du kan kun se strømforbruget for individuelle belastninger, hvis du har installeret yderligere PowerTag til dem.
  1. Tryk på på siden Historik, og vælg Belastningsforbrug.

  2. Tryk på (A), og vælg den ønskede tidsenhed.

Historik for solenergi og batteri
VIGTIG: Du kan kun se historikken for solenergi og batteri, hvis du har installeret yderligere PowerTag til dem.
  1. Vælg den ønskede tidsramme (A) på siden Historik.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?