DUG_PowerTag-E_WH-09

Historique

Historique d’importation du réseau :
  1. Sur la barre de navigation inférieure, appuyez sur > Historique.

  2. Sur la pageHistorique, sélectionnez une période requise (A) :

    • Heures

    • Jours

    • Mois

    • Années



Historique d’importation et d’exportation du réseau :
IMPORTANT: Applicable uniquement au réseau avec un système solaire sur réseau existant.
  1. Sur la pageHistorique, sélectionnez une période requise (A) :

    NOTE: L’importation du réseau est indiquée en bleu et l’énergie excédentaire de la production solaire vendue est indiquée en vert.


Historique de consommation de charge
IMPORTANT: Vous ne pouvez afficher la puissance consommée par des charges individuelles que si vous avez installé des PowerTags supplémentaires pour celles-ci.
  1. Sur la page Historique, appuyez sur et sélectionnez Consommation de charge.

  2. Appuyez sur (A) et sélectionnez une période requise.

Historique - Solaire et batterie
IMPORTANT: Vous ne pouvez consulter l’historique Solaire et batterie que si vous avez installé des capteurs PowerTag supplémentaires.
  1. Sur la pageHistorique, sélectionnez une période requise (A).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?