DUG_PowerTag-E_WH-09

Histórico

Histórico da importação da Rede:
  1. Na barra de navegação inferior, toque em > Histórico.

  2. Na página Histórico, selecione o intervalo de tempo pretendido (A):

    • Horas

    • Dias

    • Meses

    • Anos



Histórico da importação e exportação da Rede:
IMPORTANTE: Aplicável apenas à Rede com um sistema solar Ligado à Rede existente.
  1. Na página Histórico, selecione o intervalo de tempo pretendido (A):

    NOTA: A importação da Rede é apresentada a azul e o excesso de energia da produção solar vendida é apresentado a verde.


Histórico do consumo de carga
IMPORTANTE: Pode visualizar a energia consumida por cargas individuais apenas se tiver instalado o PowerTag adicional para estas.
  1. Na página Histórico, toque em e selecione Consumo de carga.

  2. Toque em (A) e selecione um intervalo de tempo pretendido.

Histórico de solar e bateria
IMPORTANTE: Pode visualizar o histórico de solar e bateria apenas se tiver instalado o PowerTag adicional para estes.
  1. Na página Histórico, selecione o intervalo de tempo pretendido (A).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?