DUG_Renova - Termostaatti 16 A ZB_WH-00

Lattia-antureiden asetukset

Wiser Home -sovelluksella voit päivittää lattiat-anturin asetukset, jotka asetettiin alkumäärityksen aikana.

Lattia-anturi

Lattia-anturin valitseminen:

  1. Avaa liukuvalikko napauttamalla Lattia-anturin tyyppi.

  2. Valitse anturin tyyppi (kOhm) seuraavasta luettelosta.

    • 10K

    • 12K

    • 15K

    • 33K

    • 47K

    • Ei sovitettu

    HUOMAUTUS: Valitse oikea asennettu lattia-anturin tyyppi, jonka jälkeen voit määrittää poikkeaman ja lämpötilan rajan.

Lattia-anturin poikkeama

Poikkeamalämpötilan asettaminen:

  1. Avaa liukuvalikko napauttamalla Lattia-anturin poikkeama.

  2. Aseta poikkeaman lämpötila vetämällä liukusäädintä.

    HUOMAUTUS: Poikkeaman lämpötila vaihtelee välillä -9 °C...+9 °C, ja sitä voidaan säätää 0,1 °C:n lisäyksin.
  3. Napauta Tallenna.

Lattia-anturin raja

Ylä- ja alalämpötilarajan asettaminen:

  • Valitse asetussivulla Lattia-anturin yläraja lattia-anturin ylälämpötilarajan asettamiseksi ja napauta Tallenna.

    HUOMAUTUS: Lämpötila-alue on 5–19 °C ja enimmäissuojalämpötilan tulee olla vähimmäissuojalämpötilaa korkeampi.

  • Napauta Lattia-anturin alaraja asettaaksesi lattia-anturin alemman lämpötilarajan ja napauta Tallenna.

    HUOMAUTUS: Lämpötila-alue on 21–40 °C, ja vähimmäissuojalämpötilan tulee olla matalampi kuin enimmäissuojalämpötilan.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?