DUG_Renova - Termostaatti 16 A ZB_WH-00

Näytön kirkkauden asettaminen

Wiser Home -sovelluksella voit asettaa termostaatin näytön kirkkauden, kuten aktiivinen (kirkkaus vuorovaikutuksen aikana) tai ei-aktiivinen (kirkkaus 60 sekuntia käyttämättömyyden jälkeen).
Termostaatin näytön kirkkauden asettaminen:
  1. Valitse aloitusnäytössä .
  2. Napauta Laitteet > Yhdistelmätermostaatti > Huoneen asetukset > Kirkkaus (A).
  3. Voit asettaa aktiivisen ja ei-aktiivisen kirkkauden liukupalkeilla.
    HUOMAUTUS:
    • Aktiivisen näytön oletuskirkkaus on 100 %. Vaihteluväli on 1~100 %, ja asetuksen tarkkuus on 1 %.

    • Passiivisen näytön oletuskirkkaus on 0 % välillä 0~100 %. Asetuksen tarkkuus on 1 % ja sen on oltava <= aktiivinen kirkkaus.

    Esimerkiksi:
    Sallittu: Sekä aktiivisen että ei-aktiivisen kirkkauden asetus voi olla 50 %.

    Ei sallittu: Ei-aktiivisen kirkkauden asetus on 60 % ja aktiivisen kirkkauden asetus on 50 %.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?