DUG_Renova - Termostaatti 16 A ZB_WH-00

Tietoja laitteesta

Huone/lattiatermostaattia 16 A ZB (jäljempänä cFMT/termostaatti) käytetään pääasiassa lattiasähkölämmitykseen tai sähköpattereihin, mutta sitä voidaan käyttää myös sähköverkkokäyttöisten moottorisoitujen venttiilien tai vesipohjaisen lämmityksen kiertovesipumppujen ohjaukseen.

Termostaatin ominaisuudet

  • Huonelämpötilan mittaaminen ja ohjaus.

  • Pistematriisinäytöt.

  • Tehostustilalla helppoutta ja mukavuutta.

  • Lapsilukko.

  • Venttiilin suojaus.

  • Energiankulutuksen mittaaminen.

  • Älykäs aikataulu ja ohjaus Wiser-sovelluksella.

Käyttölaitteet

  1. Pistematriisinäyttö

    • Langattoman yhteyden LED-merkkivalo ()

    • Lämmön tarpeen LED-merkkivalo ()

    EHDOTUS: Kaikki LED-merkkivalot selitetään LED-merkkivalojen toimintaluvussa.
  2. Kosketuspainikkeet

    • +/–: arvon lisääminen/laskeminen

    • O: toimintopainike

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?